This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:定时器引脚和 PWR 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933036/lm5069-absolute-maximum-rating-for-timer-pin-and-pwr-pin

器件型号:LM5069

各位专家:

我们需要知道计时器引脚和 PWR 引脚的绝对最大额定值。 这是获得 CE 标记所必需的。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hisao Uchikoshi、

    我将与团队进行核实、并在下周中旬返回。

    您能否分享应用用例和 EE 详细信息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hisao Uchikoshi、

     定时器引脚和 PWR 引脚的绝对最大额定电压为5.5V

    此致、Rakesh