This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:高侧 MOSFET 中存在烧坏问题

Guru**** 2548640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932197/ucc28951-q1-burn-issue-in-high-side-mosfets

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950UCC27714

您好!

一位客户正在使用控制器 UCC28951开发用于800W 电池充电器设计的 PSFB 转换器;在轻负载或无负载条件下、两个桥臂中的高侧 MOSFET 都会烧坏。 标称输入电压=390V、输出电压=48V。

请帮我找出可能的原因。  

谢谢、此致、

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruda

    可能的原因是栅极驱动器不正确。 客户应查看其原理图并测量高侧和低侧 MOSFET 上的栅极驱动波形。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的帮助。 目前、我们有一个部分原理图、如果我有任何疑问、在查看完完整的原理图后、我们会再回来给您。  

    我还有一件事、实际上、我也在从事类似类型的项目。 我使用半桥驱动器来驱动 MOSFET、现在我避免使用隔离器。 因此、控制器 UCC28950和半桥驱动器 UCC27714之间没有隔离。 我已修改连接到 UCC27714的所有元件(根据数据表中给出的计算结果)。 当我进行仿真时、我没有从输出 M1和 M3的半桥驱动器输出中获得正确的脉冲(如所附文件中所示)。 请帮帮我。

    M1和 M3是较高侧开关。

    M2和 M4下部侧开关。

    HI1、LI2和 HI3、LI4是进入半桥驱动器以驱动 M1、M2和 M3、M4的输入。

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这一问题已经得到解决,感谢你们的帮助。

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash