主题中讨论的其他器件: SN6505B、 UCC24612
Ulrich:
似乎我的上一篇帖子可能没有正确发布。
她的经济转型
因此、我们可以全速安装所有部件...
但是!
我们的都是 GaN。
请参阅随附的使用 NV6115/6117的 TI 文档(不知道上部的6115...it 为什么具有更高的 RDS ...除此之外 、它与6117完全一样)
本文档使用 NV6117 VDD 输出对上部隔离器和升压电容器进行偏置。
Vdd 仅为6V,最高可提供3mA,而且不能使用齐纳二极管... 下降仍然不确定...但对于评估来说肯定还可以。
我不知道该电路中是否能保证启动。
请参阅随附的 PPT 以了解我们的方案。 使用了硬偏置源、但我想知道启动的原因有多种。
基本差异是
-我们使用 TPS7A2450DBVR 来启动 ISO7710 芯片的偏置并保持辅助绕组生成的电压、从而保证5V 的稳态电压运行。
-我们仅将 NV6117 VDD 用于下部隔离器
辅助输出为低6117供电、因为它可以处理高达30V 左右的电压。
因此、问题在于辅助设备从前3个脉冲启动时的 LDO 行为、这会为 PWML 的控制器侧供电。 可以用吗?
您是否在我们的电路中看到其他启动问题?tidrvm3b28780scheval_DIODES.pdfucc28780startup_gnmr.pptx
我们当然计划在 HV 的步骤中...最后从 chimney....in 上寻找白烟...
-robine2e.ti.com/.../4336.tidrvm3b28780scheval_5F00_DIODES.pdfe2e.ti.com/.../4666.ucc28780startup_5F00_gnmr.pptx