This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:最大 VLED 规格

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933075/tlc5973-maximum-vled-specs

器件型号:TLC5973
主题中讨论的其他器件: LP8556

您好!

我计划将 TLC5973 LED 灌电流驱动器用于背光应用。

我的 LED 背光工作电压规格在50mA 时为29V。 因此、我计划将背光阳极连接到29V 外部电源、由于正向压降、我们将能够根据数据表保持 OUT 引脚规格。

然而、在数据表应用中 、LED 灯的输入电压范围最大为24V。 请参阅数据表的表5。

我们是否可以将29 - 30V 范围的外部电源连接到 LED 阳极、同时仍然符合 OUT 引脚电压规格? 还是只是示例值?

器件的 VCC 将由5V 供电。

此致、

Rajesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    如数据表中所述、最大电压仅高达24V。 如果您连接的外部电源电压范围为29-30V、则当 LED 短路时、高电压将损坏芯片。 您最好尊重 OUT 引脚电压规格。

    此外、6通道 LP8556的绝对最大电压高达50V、每通道高达 mA、符合您的要求。 LP8556广泛用于 LED 背光、是一个更好的选择。 如果您有更多申请、请与我联系。

    最恰当的考虑

    徐美奈