This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LED 3A 浪涌电流

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3463, LM3643, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932461/lm3643-led-3a-surge-current

器件型号:LM3643
主题中讨论的其他器件:LM3463TPS92641

大家好、  

客户将把输出 LED1和 LED2连接在一起、但 LED 的浪涌电流高达3A (tp=<800us)。

LM3463能否支持3A 浪涌电流? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      对于 LM3643、它只能输出高达1.5A 的连续电流、对于3A 应用、我建议使用我们的 TPS92641。 应用是什么?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    应用是便携式销售终端、我建议客户使用 TPS92641。

    此致、

    Mike