请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898D 我正在寻找具有以下特性的 IC
适用于锂离子和锂聚合物电池的开关模式单电池充电管理和系统电源路径管理器件
在输出电流为1A 时将电池电压从2.5V (典型值)升压至4.6V - 5.15V (最高效率)
用于电池充电和系统运行的安全特性
有关电池状态(电压和电流)的信息
控制接口-独立(可设置的 RC)、而不仅仅是 i2c
根据我的说法、BQ25898D IC 看起来不错。 还有其他更适合此应用的 IC 吗?