Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:BQ25703、
您好!
请参阅以下原理图。
由于某些原因、我们希望旁路 BQ25703让"V_PM855B_USB_IN"电源旁路为"V_SYS"、
我们移除了 PAR37输入电流感应电阻器、并在"V_PM855B_USB_IN"和"V_SYS"之间添加了一根导线、
我是否可以知道这可能会导致 BQ25703产生任何副作用? 还是可能损坏 BQ25703A?
注释。 输入电压为12V。
谢谢!
Jeff