This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:移除输入感应电阻器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932621/bq25703a-remove-input-sense-resistor

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

请参阅以下原理图。

由于某些原因、我们希望旁路 BQ25703让"V_PM855B_USB_IN"电源旁路为"V_SYS"、
我们移除了 PAR37输入电流感应电阻器、并在"V_PM855B_USB_IN"和"V_SYS"之间添加了一根导线、
我是否可以知道这可能会导致 BQ25703产生任何副作用? 还是可能损坏 BQ25703A?

注释。 输入电压为12V。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     ACP 和 ACN 引脚检测输入电流感应电阻器差分电压、以调节输入电流。 您想直接从输入旁路到系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于某种原因、我们希望 直接从输入绕过系统、只需根据要求对更少的组件进行返工、并且不会损坏 BQ25703A。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会以这种方式损坏部件。 或者、您可以在直通模式下运行部件。