This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5121:输出功率高达240W?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, PMP20093, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932536/webench-tools-lm5121-output-power-up-to-240w

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: PMP20093LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

我对 LM5121有疑问。 LM5121能否在高达240W 的输出功率下工作?

我担心它不起作用。

规格:

输入:10-30V

输出:40V、6A

设计依据:WebBench 工具

感谢你能抽出时间。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您发帖。  您为什么不相信它呢?  其姊妹产品 LM5122的参考设计功率为200W。  LM5121具有相同的 MOSEFET 驱动器。   因此,可以达到240W,但您可以考虑使用 并行 MOSFET ,如 PMP20093中所示。  如果您愿意、可以为低侧 FET 添加分立式外部驱动器。  

    https://www.ti.com/tool/PMP20093

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Youhao、

    非常感谢您的回复、我很担心、因为我遇到了一个功率约为50W 的类似电路、所以我会尝试这个方案、如果有问题、我会写信给您。

    再次感谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。   现在我关闭此主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开此主题。  

    祝您设计顺利。

    谢谢、

    Youhao