This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:外部感应电阻器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932758/bq2970-external-sense-resistor

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ2980

您好!

我正在寻找一款电池保护、可在100mA 时提供过流保护。

BQ2970看起来很有趣、但我认为我找不到 Rdson 足够高的 FET、以便触发低至100mA 的过流保护。 因此,是否适合在 V-和 VSS 之间添加一个与 FET 串联的感应电阻器,以便将过流阈值设置为100mA?

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我认为此主题可能适用于您的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/931900

    如果 BQ2980满足您的需求、它可能更适合您。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 我的 BQ2980问题是、我的应用的过压阈值相当高。 我使用4.2V 电池、因此4.3V 最小 OVP 阈值已经很高了。

    此外、OCC 阈值为4mV、OCD 电压为14mV、比 OCC 阈值高3倍以上、这不能满足设计要求:我需要50mA 至100mA 的 OCC 电流以及80mA 至100mA 的 OCD 电流。

     相反、如果我可以添加一个与 FET 串联的大约900m Ω 的串联电阻、BQ29707将能够满足要求。

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我不建议使用串联电阻器、因为我以前没有看到过这种实现方式、并且我们没有用于验证性能的特性数据。 我认为一个问题是 FET 电阻可能会随温度的变化而变化、这与电阻器不同。  

    根据您的应用数量、新的 BQ2980器件型号是可能的、因为该器件是工厂可编程的。 您是否有当地的 TI 销售代表、如果可以的话、可以联系我们?

    此致、

    Matt