请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 主题中讨论的其他器件:LM5155、 LM3478、 LM5122
按照您的建议"
LM3488:LM3488与 LM3478有什么区别?"
我查看了 LM5155并将我的要求放到 Webench 中(11-15V IN、15V OUT、15A)、甚至不建议使用 LM5155。
我使用 LM3478研究了其中一个建议、它推荐了一个现在已经过时的 Vishay 二极管。