This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:设置最大充电电压和电流寄存器

Guru**** 2525910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933209/bq25708-setting-max-charge-voltage-and-current-registers

器件型号:BQ25708

是否需要从电池组中读取充电电压(和电流)寄存器并定期对 BQ25708最大充电电压和最大充电电流寄存器进行编程?  我的印象是、首先、您设置了一次、然后就完成了、其次、BQ25708将根据 SBS 处理来自电池的任何请求。  目前、我们已通过设置 CELL_BATPRESZ 来选择最大充电电压值。

目前、我们通过 SMBus 读取电池组充电电流(0x14)和电池组充电电压(0x15)的值、然后每隔几秒从电池组值写入 BQ25708最大充电电流(0x14)和最大充电电压(0x15)寄存器。  有人告诉我这是不必要的:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      您是否禁用了看门狗计时器? 正确的做法是、您不必不断地编写代码。 看门狗定时器复位将在指定的持续时间(由位指定)后将寄存器复位为其默认值