This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:MPPT 基准选择

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4270, BQ25570, TS5A4624, TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929900/bq25570-mppt-reference-selection

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:MSP430F4270TS5A4624TPS22860

我正在尝试使用 MSP430F4270微控制器的 DAC 模块在 bq25570 EVM 中执行外部 MPPT。 要在 MPP 基准源之间切换、我将在配置中使用 TS5A4624开关、如图所示。

想法是在 VBAT (CBAT > 30uF)总线被充电至3V 之前不执行 MCU 辅助 MPPT。 但是、由于我们知道不能在 bq25570中禁用16秒周期性采样、因此我看到 VREF 信号受到不良干扰。 它随机覆盖 DAC 生成的 VREF 并达到80% MPPT。 我猜这可能是因为 我的 TS5A4624开关中的 NC 引脚是悬空的。

是否有任何关于连接 NC 引脚的建议? 或者、您在这里看到了任何其他明显的问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀! 抱歉、我换用了图中的 NC、没有针脚。 下图正确:

    因此、问题应该是:我不连接引脚到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawsar、

    我支持 BQ25570而不是 TS5A4624。  如果您移除开关并将 DAC (我假设在 NC 处为80%)直接连接到 VOC_SAMP、您是否会获得所需的结果?  是 VOC_SAMP 悬空、还是 那里的电阻分压器。  我不确定此配置是否有效。  如果您的 DAC 具有一些驱动能力、您可能希望将其输出直接连接到 VREF_SAMP。  我已经测试过它、它工作正常。

    我将把您有关 TS5A4624的问题提交给正确的小组。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    我想我需要使我的设置更加清晰一点。 请参见下图。

    如前所述、DAC 连接到 VREF_SAMP。 我已经将开关 TPS22860置于中间、因为它是一个省电应用。 现在、您认为问题是什么?

    此致、

    Kawsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kawsar、

    我对后续行动的拖延表示歉意。  我不理解 TS5A624的用途。  如果您要将 VREF_SAMP 电容器驱动至高于设定的 MPP 外部电阻器的电压、并且 DAC 具有足够的驱动能力、我不认为需要 TS5A624。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的跟进!

    我不会尝试将 CREF 驱动为高于80%或50%的电压、或由电阻分压器设置的电压。 我的目标是实现更动态的 MPPT (与分数开路电压 MPPT 相反)。

    从冷启动阶段开始、直到 VSTOR (和 VBAT)达到3V、MPPT 基准电压为 VOC 的80%。 在 VSTOR=3V 时、MCU 通过 VBATOK 开启、并接管 MPPT 基准设置。 此更改是使用 TS5A4624完成的。

    此外、我正在尝试节能、因此不会让 DAC 保持开启状态。 它会在几毫秒内定期设置 VREF 并关闭。 现在、为了防止 CREF 放电、我使用的是 TPS22860、如上一个图所示。

    我希望这种设置是有道理的。

    再说一遍、问题是我看到 VREF 信号受到了不良干扰。 它随机覆盖 DAC 生成的 VREF 并达到80% MPPT。 我猜这可能是因为 我的 TS5A4624 开关中的 NO 引脚是悬空的。

    此致、

    Kawsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawsar、

    IC 本身每16秒自动更新一次 CREF 上的 MPP。  如果您没有与之同步、并且我想不到您能找到的方法、我认为每16秒就会产生干扰、除非您用于驱动 CREF 的电压源比内部驱动器强(非常弱)。

    此致、

    Jeff