This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:模式转换问题

Guru**** 2544830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933174/bq25713-mode-transition-issue

器件型号:BQ25713

您好、专家、

我的客户使用 BQ25713为2节电池组充电、他们发现当输入电压为12V 且充电电流设置为1A 时、开关 Q4显示固定占空比 PWM 波、而 Q4应根据数据表打开、应在降压模式下工作。 这是正常现象吗? 调整 COMP 能否解决此问题? 如何为 COMP 选择合适的 RC?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

     对于 COMP1和 COMP2、建议连接精确的 R 和 C、如 BQ25713 EVM 用户指南中所示。