This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:充电安全计时器-超时

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928481/bq24193-charge-safety-timer---time-out

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ27531-G1

您好!

此问题与另一个主题"https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/927025/3425131#3425131"有关

客户发现充电安全计时器出现意外超时。 他将 5、8或12小时设置为超时、但计时器看起来会在大约2小时后过期。 这意味着 REG09设置11 (充电计时器过期)中大约2小时的 CHRG_FAULT[1:0]。

下面是客户的系统模块。 他使用 bq24193、bq27531-G1和 uCOM (主机 MCU)。 针对充电器的每个命令都是通过 bq27531-G1的充电器数据命令执行的。   

作为此系统模块、电池可以更换、但充电器和电量计的电源始终开启。 他怀疑内部计时器计数不正确。

问题)

1.是否有方法按主机 MUC 读取内部计时器计数?

2.定时器何时开始计数? 何时清除计时器计数?
(客户怀疑下一个充电周期开始后内部充电安全计时器计数可能会保持不变。)  

3、附件是设置充电器寄存器的初始序列。 您是否对设置有疑虑?

e2e.ti.com/.../200730_5F00_Charging-Sequence.xlsx

下面是日志文件。 他在第11行将8小时设置为时间,计时器在日志文件的第1569行过期。 安全计时器看起来会过期大约2小时30分钟 (如果您需要其他日志、可以告诉我吗?)

e2e.ti.com/.../CHARGE_5F00_TIMEOUT-_2800_1_2900_.log

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    1.否

    2.请参阅 d/s 上的8.3.3.6充电安全定时器

    3.请检查电池电压。 当电池低于 BATLOWV 阈值时、安全定时器为1小时。 REG05[2:1] 设置快速充电安全计时 器、即当电池高于 BATLOWV 阈值时。

    请注意、在输入电压/电流调节或热调节期间、由于实际充电电流可能低于寄存器设置、安全定时器以半时钟速率计数。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San、

    安全定时器在充电开始时启动、并在充电终止和充电开始后复位、或者切换 CE 引脚或位、或者移除并更换电源。  如果检测到 USB 100mA、定时器将减少到45分钟。   如果所连接的电池低于 VBATLOWV、则充电器将使用固定安全计时器1小时进行预充电。  如果在充电期间有任何其他反馈环路(VINDPM、IINDPM、热调节)处于激活状态、定时器自动加倍。  如果由于 TS 引脚而暂停充电、则定时器暂停。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    感谢您的支持。 我要求在发生这种现象时检查电池电压。

    顺便说一下、您能给我有关初始程序的评论吗? 是否存在错误的流程?

    e2e.ti.com/.../3125.200730_5F00_Charging-Sequence.xlsx 

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    在主机设置 I2C 寄存 器之前、主机应禁用看门狗计时器(REG05[5:4]= 00)或为了使器件保持在主机模式、主机必须在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前向 REG01[6]写入1来重置看门狗计时器。

    有关示例驱动程序、请访问

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    为征求您的建议、

    "在主机设置 I2C 寄存器之前、主机 应禁用看门狗计时器(REG05[5:4]= 00)或为了使器件保持在主机模式、主机必须在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前向 REG01[6]写入1来重置看门狗计时器。"

    我想这条建议适用于看门狗计时器。 如果看门狗计时器设置不正确、充电计时器是否无法正常运行?

    用户与 bq27531-G1通信、bq27531-G1与 bq24193通信... 遗憾的是、在 bq27531-G1的寄存器映射中 REG05[5:4]和 REG01[6]是只读的。 如果用户不设置 REG05和 REG01、系统是否无法正常工作?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、团队、


    注释: "在主机设置 I2C 寄存器之前,主机 应禁用看门狗计时器(REG05[5:4]= 00)或将器件保持在主机模式下,主机必须在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前通过向 REG01[6]写入1来重置看门狗计时器。"

    bq27531-G1 TRM 解释了看门狗[1:0]=即使在睡眠模式下、监测计也至少每15秒刷新一次充电器看门狗超时。
    ->看起来电量监测计复位 bq24193看门狗计时器、用户无需关心对其进行复位。

    您能否告诉我客户初始程序中是否存在其他问题?

    此致、
    Nagata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    参阅8.4.1主机模式和默认模式、一旦看门狗计时器到期、充电器将在默认模式下运行、寄存器值将重置为默认值。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是日志、显示开始充电后5分钟内发生充电计时器超时。

    e2e.ti.com/.../Logs_5F00_timer-expiration-in-5min-.txt

    日志显示:
    -第6行:开始预充电
    -第507行:完成预充电
    -第1530行:0xAA、0x00、0x1a、0x00 -设置 CHG_ENABLE:开始充电

    -chg_seq_didle:状态更新500ms
    -线路1906-1924:充电
     在 REG8中设置 VSYS_STAT
     REG5中的充电计时器为5小时

    -第1942-1960行:充电(开始充电后12秒)
     电压和充电状态都在增加。

    -第2784行:充电计时器过期(开始充电后4分钟后)

    -第2793-2811行:充电计时器过期后的状态信息
     充电状态为18%
     在 REG8中不充电
     REG5中的充电器计时器为5小时

    在此日志中、电池电压应高于 BATLOWV 阈值、 平均电流应高于100mA。 这意味着 不符合数据表中的第8.3.3.6章和第8.3.3.7章的条件。 您能否告诉我 充电计时器在开始充电后5分钟内到期的原因? 如果您需要客户系统中的其他信息、请告诉我。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    当充电器开始充电以及充电器计时器过期时、您能否提供以下信息?

    VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。

    2.  充电器的所有寄存器值。

     

    谢谢、

     

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦客户通知信息、我将更新#1和#2。

    BTW、当我检查日志时 、REG08中的 VSYS_STAT 始终置1 (1–在 VSYSMIN 调节(BAT < VSYSMIN)中)。 "VSYSMIN 调节"的功能是什么? 如果 BAT <VSYSMIN、会发生什么情况? 我在数据表中找不到说明。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    请参阅8.3.2.1窄 VDC 架构。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    客户似乎没有时间获得 #1和#2信息。 然后、他将尝试使用 REG05 - bit 3禁用安全计时器。

    禁用安全计时器之外的另一个功能是否被禁用? 用户禁用计时器时是否存在问题?  

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    禁用安全计时器不应影响 IC 的其他功能。

    内置安全计时器、可防止因电池异常情况而延长充电周期。 用户应确定禁用安全计时器 是否可接受。

    谢谢、

    宁。