This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:内部电源信息

Guru**** 2769415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933031/tps659037-internal-power-supply-information

器件型号:TPS659037

您好!

我的客户要求 提供内部电源信息。

哪个电源(VCC1或 VRTC 或其他电源)为每个块/引脚供电?

OSC16MIN 的外设电路、 OSC16MOUT 的外设电路、内部 CR 振荡器、16MHz 晶体的分频器、 OSC16MCAP 的外设电路、OTP 存储器和控制器电路

您能否填写随附的文件?

e2e.ti.com/.../TPS659037-Internal-power-supply-information.xlsx

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    它不是那么独立。 通常、大多数数字项目、例如 GPIO、OTP 存储器等都由 VRTC 或 VIO 供电。 大多数模拟部件均由 VCC1和 VRTC 供电。 此外、LDOVRTC 由 VCC1供电。 但是、数字功能的许多部分都由 VRTC、VCCA 和 VIO 域供电。 仅使用1个电源输入来分离这些块对于器件来说太复杂了、因为您提到的这些高级块中有许多块。

    如果您对 VCC1或 VRTC 有任何疑问、请告诉我我们是否可以提供帮助。 他们应始终在场,所以我不清楚这次调查的背景。

    谢谢、

    纳斯塔莎