This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:电流

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932545/bq77908a-current-flows

器件型号:BQ77908A

这是客户的评论。

如果您正确地考虑它、您推断的内容是正确的、但我认为它不是来自电流消耗测量值的电流。
这是一种旧产品、所以很难找到(知道它还没有离开公司的人)?
由于目的是通过检查筛选异常产品、如果很难确认细节、我们认为除了考虑从实际测量值判断之外、没有其他选择。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    我不确定我是否理解这个问题。 对于保护器和监控器件、IC 通常在电池上接地、以便 SENSE+和 SENSE-处的信号为正信号、并且位于 IC 的较大范围内。  低于 VSS 的范围通常更有限。 这是 BQ77908A 数据表图2和其他图中显示的连接。 未感测 IC 的负载电流(数据表中的 ICC)。  如数据表所示、ICC 电流最大值为75uA。  FET 的负载电流将流经感应电阻器、但通常很小。  稳压器的负载电流可返回到 VSS、此时无法感测到该电流、或返回到感测电阻器的负载侧、在该侧、电压将由负载电流调制。  由于稳压器输出电流受到限制(VREG 短路电流可能低至20mA)、因此感测电阻值通常较小、FET 不会通过此连接提供保护。通常不使用此连接方法。  

    同样、我可能无法理解该问题、请在需要时予以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCX 引脚上通常测量的电流在以下方向是否正确?
    我不认为电流值可以说是因为没有规格、但如果方向是固定的、我认为客户最好查看测量值并参考它。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    正确、没有电池输入电流规格。

    从轶事上讲、电流通常流入 VC1至 VC7以及流出 VC8和 VC9。  VC1电流约为5uA、VC2-VC7输入小于1uA、 VC8和 VC9输出的电流约为2.5uA。  您应该能够测量类似的电流。  开路检查会暂时中断测量。