This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:空载时为热态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933039/lm5146-q1-hot-for-no-load

器件型号:LM5146-Q1

你(们)好,先生  

我们遵循 LM5146-Q1-EVM12V 来设计子板  

但是、该子板在空载时非常热(达到70度)、请帮助检查此问题  

0.05A 效率:子板为 20%,EVM 为43.2%

0.5效率:子板为68%,EVM 为82%

1A 效率:子板为79%,EVM 为88%

测试视频

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

原理图和图层

e2e.ti.com/.../LM5146Q1_2D00_TEST.pdf

e2e.ti.com/.../P_2D00_CAD_2D00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我的想法:

    请使用产品页面上的计算器检查您的设计值

    器件。

    2.使用计算器中的 FET 值、检查它计算和比较的效率。

    3.您是测量电路板温度、FET 温度还是控制器温度?

    4.您是否正在使用 SYNC 进行测试?  尝试不同步以使用 DEM 模式。

    5.您的电路板与 EVM 的尺寸是多少。

    6. EVM 的 FET 和电感器可能比您使用的要好。

    7.确保将 FET 正确焊接到散热器平面;SW、GND 和 VIN。

    谢谢