Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 你(们)好,先生
我们遵循 LM5146-Q1-EVM12V 来设计子板
但是、该子板在空载时非常热(达到70度)、请帮助检查此问题
0.05A 效率:子板为 20%,EVM 为43.2%
0.5效率:子板为68%,EVM 为82%
1A 效率:子板为79%,EVM 为88%
测试视频
原理图和图层