This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:处理电池保护截止

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932833/bq25896-handling-battery-protection-cutoff

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25892

你(们)好  

我的公司使用 BQ25896为商用产品的电池充电。 一般而言、我们发现它运行良好、但我们已发现电池电量非常低时的处理问题。

在某些情况下、我们设备的用户会长时间保持电源开启、从而导致电池深度放电。 通常、25896低电压截止功能可防止进一步放电。

但是、我们观察到、如果电池放电过远、其自身的保护电路会激活、然后电池电压变为0。

一旦发生这种情况、BQ25896在系统电源轨上使用的最大电流非常低。 它的电流不足以引导产品的其余部分、因此它处于某个低电压(如1.8伏)、无法恢复产品。 恢复的唯一方法是:

a)断开一些内部部件以减轻系统轨上的负载、或

b)取出电池并在其他充电器上为其充电、足以使电池保护电路复位、然后将其返回产品

这两个选项对用户来说都很困难。

数据表显示"瞬时启动可在无电池或深度放电电池的情况下工作"。 当电池断开连接/读数为0伏时、我找不到任何关于低电流限制的说明。

请告知我们缺少的内容以及我们可以采取哪些措施来解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

     BQ25896与 BQ25892类似。   常见问题解答中的第2项 应该对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。