This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2829:使用 TPS2829将 PWM 0-5V 放大至0-10V

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2829, UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933132/tps2829-use-of-tps2829-to-amplify-pwm-0-5v-to-0-10v

器件型号:TPS2829
主题中讨论的其他器件: UCC27517

我使用的是工作电压为5伏的微控制器、因此它可以生成0-5V 的 PWM

2.必须驱动需要0-10V PWM 的 LED 驱动器。

我可以使用 TPS2829 来实现这一点吗?  我们将在 TPS2829的 Vdd 下提供10V 的电压   

a)为了使 MCU 提供0V、 TPS2829 提供0V  

b)当 MCU 提供5V 电压时、 TPS2829 提供10V 电压  

这是需要驱动的驱动程序:www.digikey.in/.../7704056

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    TPS2829是一款 CMOS 输入驱动器、因此为了在10V 的 VDD 下运行、需要生成10V 的驱动器输出电压、输入信号阈值为6.6V 典型值7V 最大上升阈值。

    UCC27517是适用于您的应用的较新驱动程序。 此驱动器是一款单输出驱动器、具有2.2V 输入阈值、可在4.5V 至18V 的 VDD 范围内工作。 这将是更适合您的应用的器件。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、