This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:电源管理论坛

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933064/tps7a7200-power-management-forum

器件型号:TPS7A7200
  1. 想知道 电源正常 何时变为 高电平、是处于输入电源还是处于使能端处于活动状态。

 

  1. 在   TPS7A7200的使能端激活之前、PG 通过2.5V 上拉为高电平的状态是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    要回答您的问题:

    当 VOUT 大于 VOUT 目标值的90%时、PG 变为高电平。 这意味着如果 VOUT 为3.3V、PG 将使电压高于~2.97V。  

    2.只要 VIN 高于1.425V,内部电路就会启动并运行。 因此、PG 保持低电平、直到 VOUT 上升到高于 PG 阈值。  

    希望这能解答您的问题