This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:低频噪声

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TL1963A, TPS7A45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932481/tps7a47-low-frequency-noise

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: TL1963ATPS7A45

大家好、团队、

TI 的一些 LDO 具有 NR 引脚、可实现 TPS7A47等低噪声性能。 但是、其在低频区域的噪声降低有点弱。 例如、LT1963A 具有平坦的噪声频谱密度、在低频区域的电平小于0.1uV/rtHz。 如果客户对低频噪声感兴趣、我们是否有更好的方法来使用具有 NR 引脚的 LDO 在低频下实现低噪声?

还是在这种情况下介绍 TPS7A45或 TL1963A 更好?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    LT1963A 显示的是示波器截图而非噪声图:

    如果您认为这是噪声、它会显示`200uVpp。 它不显示噪声作为频率的函数、也不显示输出电压的变化如何影响噪声。 TPS7A47的噪声图具有以下特性:

    TPS7A47的噪声是 LT1963A 的~ 1/10。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的评论。

    使用 TPS7A47是否有任何方法来改善低频区域的噪声?

    通过设计前馈电容器等电路、可以改善高频区域的噪声。 这也适用于 LT1963A。 因此、低频区域的较小噪声密度将对总噪声产生影响、即使噪声可能仍然很小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    使用前馈电容器是帮助进一步降低噪声的一种好方法。 我们的 LDO 基础知识系列对此进行了讨论。  

    增加 CNR 电容器也会有所帮助、但这会增加软启动时间。 TPS7A47的一个优势是它具有 ANY 输出功能。 这意味着您可以在不使用反馈电阻器的情况下设置 VOUT、这也会给系统增加一些热噪声。  

    但愿这对您有所帮助。