This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:断电期间输出电压下降异常

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933009/tps548b22-abnormal-vout-drop-during-power-off

器件型号:TPS548B22

大家好、

我的客户使用 TPS548B22RVFR 将12V 降至1.8V。 我们发现输出有一些奇怪的附加波形。

当我们关闭12V 适配器时、它的电压降至0.86V。 他们想知道引起这种下降的任何原因、并将突然恢复到1.8。

请参阅下面的原理图和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我认为这里发生的情况主要与输入电压波形有关。 当输出下降时、输入电压已降至~4V、从而使 VDD UVLO 跳闸并关闭 TPS548B22。 当 TPS548B22其12V 适配器上的负载突然消失时、导致输入电压再次尖峰。 VDD 电压会恢复到高于其 UVLO 的水平、TPS548B22会再次导通、从而使输出电压达到1.8V。

    我怀疑它在~1V 时停止、因为此时1.8V 电源轨上的负载关闭并消失。 它可能由这里的 TPS548B22的 PG 进行控制。 这将解释为什么在输入电压第二次低于 VDD UVLO 时、输出电压会更平稳地斜降。

    如果此关断波形是一个问题、则可以添加从输入电源轨到 EN_UVLO 引脚的电阻分压器、以增加更多迟滞并防止 TPS548B22再次导通。 例如、56k/15k 分压器可提供~7.6V 的导通电压和~6.2V 的关断电压。

    Anthony