This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:不带 EN 信号的 TPS40425 PG 状态

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933059/tps40425-tps40425-pg-status-without-en-signal

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件:TPS40428
  1. 想知道 电源正常 何时变为 高电平、是处于输入电源还是处于使能端处于活动状态。

 

  1. 在   TPS40428的使能端激活之前、PG 通过2.5V 拉高的状态是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:  

    1.只有当电源轨启用且 Vout 稳压时,电源正常状态才会变为高电平。  

    2.在启用电源轨之前、PGOOD 被内部拉低。  

    谢谢