This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:输出中的电感影响

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930195/tps61071-inductance-impact-in-output

器件型号:TPS61071

大家好 、

我的客户现在使用 TPS61071将4V 升压至5V。

现在 、它们 没有在电路中添加负载。      电感器的测量值 为3.99uH。 但是、客户有3块电路板、其中一个是5V 正常电压、另两个是异常电压、1.7V 和3.5V。 当它们异常时、SW 不 是锯齿波形。

 请问   TPS61071对    电感器的要求是否很高?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我发现有两个类似的帖子。 我们是否可以逐一分析它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复。

    上周五、客户告诉我他们解决了问题、所以我已经关闭了周五写的帖子。

    但是在周末、客户表示没有解决、所以我发布了这个新的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    明白了。 请建议客户再次检查焊接和组件。 在重复测试之前、他们是否更换了新的 IC? 如果是、请与我分享 VI、SW、EN、Vout 的波形。  谢谢~

    另一篇文章中的同一个问题:电感的 Isat 是多少? 引脚2的 GND 较弱。 布线应更宽并短接至 GND 接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您的友好答复。 我已要求客户再次测试61071、但尚未得到答案。

    以下是有关此案例的更多详细信息。

    客户使用61071将4V 升压至5V。

    Vin 和 SW 为3.96V、非常稳定。 EN=3.3V、稳定。

    输出电压为3.5V 且稳定。 10分钟后、输出从3.5V 变为1.7V。 断电和再次上电时、输出为1.7V 且稳定..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    在我们的通话中、请帮助检查:

    1.在测试之前,请检查组件是否正常且焊接是否可靠。

    2、我们仍然需要 SW、FB、Vin、Vout 的波形、尤其是 Vout 上升到3.5V、下降到1.7V 的周期。

    3.在测试过程中记录 Iin。 (如果有电流探头,还应测量电感的电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    由于我们有另一种联系方式、请允许我关闭此帖子。 谢谢!