This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61225:关于电流限制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930901/tlv61225-about-current-limit

器件型号:TLV61225

您好、E2E、

我知道该器件通过受控纹波电流运行。

电感器电流纹波为200mA、数据表中的 SWITCH_CURRENT_LIMIT (min)为160mA。

该器件能否启动?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY:

    这是一个好问题。 对于典型值、纹波电流为200mA、限流电流为400mA、因此没有风险。

    对于 ISW_LIM=160mA 的临界情况、纹波在某种程度上会更小。

    如果负载较轻、则可以启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢你的答复。

    >> 对于极端情况 ISW_LIM=160mA、纹波在某种程度上会更小。

    如果将器件设置为 ISW_LIM=160mA 、则纹波限制了多少? 小于100mA?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY:

    很抱歉让你感到困惑。 器件内的纹波比较器不会更改其值、但您在波形中观察到的纹波将限制在160mA 以下。 因为电流限制功能具有更高的优先级。 一旦检测到触发的电流限制、转换器将关闭低侧开关。

    如果 ISW_LIM=160mA,ILH>ISW_LIM :转换器在 DCM 下运行,电感峰值电流为160mA。 电感的纹波为160mA。  

    如果 ISW_LIM=160mA、ILH <Isw_LIM : the converter operated in CCM or DCM, the waveform is similar with Fig7 in datasheet, with lower hysteretic value.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!