This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930389/tps63050-tps63050

器件型号:TPS63050

您好、先生、

我的客户希望 TPS63050的 Vo=5V、选择 R1=910K 欧姆、R2=1Mohms。

测试结果是 Vo=5.2~5.6V、如果这里有问题、请告知。

为什么无法获得 Vo=5V?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    请建议客户使用正确的值来修改电阻、并检查焊接是否正确。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    此案例是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!