This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:2.2V 输出3.49V 中的 tps610981?

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, TPS61098, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929801/tps610981-tps610981-in-2-2v-out-3-49v

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件: TPS61098TPS61099

如下面的原理图所示、输入电压为2.2V、输出电压为1mA。 某些 tps610981的输出电压固定为3.49v。 客户强调其万用表的测量是准确的。 tps610981的输出误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果负载较轻、转换器将在突发模式下工作。 输出电压将约为3.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明秋:

    当电流为20-30 mA 时、电压会下降。

    但是、这种功耗不需要使用此芯片;

    使用该芯片是为了具有低功耗功能、

    建议使用哪种芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是指20mA 负载下的 Vout 压降吗? 是否处于启动状态? 如果设计合适、TPS61098应具有此类电流能力。  

    TPS61099也是替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明秋:

    我的使用条件为:输入2.2V、输出3.3V、电流1mA、但需要低功耗。

    现在、在这种情况下、tps680981的输出电压将上升到3.49v、

    请推荐哪种型号更合适。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以共享布局吗? 有时、不良布局会导致输出电压不稳定。

    如果可能、还应测量 VIN 和 VOUT 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在图像中看不到 C27~C29。 请在尽可能靠近 IC 的位置放置一个10uF 电容器。 请参阅数据表、了解如何构建升压的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!