This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:如果 TI 有独立降压/升压充电器

Guru**** 2545610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932733/bq25713-if-ti-has-standalone-buck-boost-charger

器件型号:BQ25713

您好、专家、

我的客户要求使用5V OTG 或12V 外部电源轨为2节电池(~7.4V)充电、他们不想使用主机配置充电器。 我们是否有独立的降压/升压充电器来满足客户的要求? 如果没有、为什么降压/升压充电必须需要主机? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

     BQ25713无法独立运行、因为默认充电电流被设定为0A、所以至少需要有主机控制来配置充电电流。 在该器件中、主机必须控制整个充电曲线的电流、即使对于终端也是如此、因此需要一致的 I2C 通信。

    我将向您发送一封电子邮件、以了解有关客户要求的更多信息。