This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:关于无输入反向电压保护

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932599/tps2553d-about-reverse-voltage-protection-at-no-input

器件型号:TPS2553D

您好!

关于 TPS2553D 的反向电压保护、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

当输入电压为零(无输入)且输出电压为5V 时,反向电压保护是否正常工作?

我认为此时不同的电压(Vout-Vin)大于135mV。 它是否正常工作?

器件中是否存在任何影响或问题?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    如果没有 VIN、内部背靠背 MOSFET 将关断。

    因此反向电压不会流入 IN 引脚。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

     

    感谢你的答复。

     

    当输入电压为零(无输入)且输出电压为5V 时、UVLO 将工作、TPS2553D 将 关断(内部 FET 将关闭)。

    因此、反向电压不会流入 IN 引脚、TPS2553D 也不会受到影响。

    我的理解是正确的?

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。