This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:OUTB 被负到 GND 瞬变损坏

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932791/ucc21222-q1-outb-damaged-by-negative-to-gnd-transients

器件型号:UCC21222-Q1

我将在汽车应用的高功率同步降压转换器中使用 UCC21222-Q1。  OUTA 连接到高侧 MOSFET 的栅极、并由隔离式电源供电。  OUTB 连接到同步 MOSFET 的栅极、并由非隔离式12V 电源供电。  当转换器在高功率水平下运行时、在同步 MOSFET 栅极被拉至低电平后、OUTB 会经历负到接地电压瞬变。  瞬态通常在-4V 至-5V 左右达到峰值、并在大约100ns 的时间段内衰减至0V。  当降压转换器以其最大设计功率运行时、大约-7V 的瞬态峰值和 OUTB 可能会经历永久性的 VSSB 短路事件。转换器布局经过优化、可最大限度地降低栅极驱动器和开关 MOSFET 之间的寄生电感。  我是否可以采取任何其他步骤来防止 UCC21222-Q1输出受到负电压瞬变损坏?