This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:测量的电流消耗高于规格

Guru**** 2593610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932605/lm2775-current-consumption-is-measured-higher-than-the-specification

器件型号:LM2775
主题中讨论的其他器件:BQ24040

你(们)好

如下面的电路所示、充电器 IC (bq24040)的输入功率设计为 LM2775。

对于3.7V 输入/Iout =50mA 输出、我预计输入电流约为50mA、但 测量值为116mA。

即使 PFM_OUTIS = 0或1,也会得到相同的结果。


请查看电路是否错误


谢谢你。

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    感谢您发帖。  您对 LM2775或 BQ24040有疑问吗?  顺便说一下、图片链接会断开。  

    关于 LM2775,如果 Iout=50mA,您应该会看到>50mA 的输入电流,因为 Iin x Vin x 效率= Vout x Iout。  否则、您的效率将> 100%、并且与基本物理现象相反。

    假设效率为60%(请参阅数据表的图 s11和12),则输入电流为(5V x 50mA)/(3.7V x 60%)=113mA,接近您测量的值。  

    这就澄清了。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    感谢您的回复。
    我错过了包括直流/直流效率在内的基础知识。
    再次附加照片。
    请指出是否有任何问题。

    谢谢你。