This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326是 TPS53312的替代品?

Guru**** 2770625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932755/tps54326-is-a-replacement-for-tps53312

主题中讨论的其他器件:TPS53312TPS54326

TI 认为、根据我的理解、TPS54326是 TPS53312的替代产品。 TPS53312目前缺货。  TI 的人员能否验证 TPS54326是否是 TPS53312的直接替代产品? 客户需要 TI 发送电子邮件。  请提供帮助吗?  我们将尽快订购 TPS54326。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    是的,TPS53312RGT*可以替换为 TPS54326RGT*。  选择采用 塑料四方扁平封装(QFN)的 TPS54326RGT*。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tahar。

    感谢您的支持。

    为 TPS54326列出了4个器件型号。

    TPS54326PWP、 TPS54326PWPR、 TPS54326RGTR、 TPS54326RGTT。

    我们应该选择哪一个?

    谢谢你。

    Terry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

     TPS54326RG_QFN 封装。 它以 卷带或 小卷带形式提供、如下所示。  

    TPS53312RGTR=TPS54326RGTR 提供 卷带包装

    TPS53312RGTT=TPS54326RGTT 提供 小型卷带

    谢谢!  

    Tahar