This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:与多个器件通信

Guru**** 2558070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932423/bqstudio-communication-with-multiple-devices

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561BQ25703AEV2400

您好!  

我有一个使用 BQ25703A 充电器 IC 和 BQ27Z561电量监测计的设计。  我已经能够让 BQStudio 与其中的每一个进行通信、但我发现、在电量监测计上刷新 FW 后、可以 自动检测到它、因此我无法在我要通信的器件之间轻松切换。  它们位于同一个 I2C 总线上、我认为我不会有问题、但现在应用程序会自动打开到电量监测计屏幕、我无法将其切换到 BQ25703A 屏幕。  在连接 EVM 之前是否需要打开应用程序? 是否有办法同时管理 BQstudio 的两个实例? 我正在尝试设置所有内容以执行学习周期并校准电量监测计、任何帮助或参考文档都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    让我与我们团队中更熟悉 bqStudio 自动检测的人联系、然后再联系您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您需要2个 bqStudio 同步实例、则需要将2个单独的 EV2400盒连接到 USB。 请注意、由于您似乎只有一条 I2C 总线、因此当 bqStudio 的2个实例进行通信时、I2C 总线上会发生冲突。

    我认为您只需要设置一次充电器、因此以下是访问充电器的过程(单个 bqStudio 实例)。

    1.关闭 bqStudio 的所有实例

    2.将单个 EV2400连接到 USB、但从 EV2400断开 I2C

    3.启动 bqStudio 并手动选择充电器

    4.将 I2C 连接到 EV2400

    即使采用这种安排、也请注意、如果有充电器同时监测 I2C 总线上的通信、则可能会出现一些通信故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shirish 的回复、这对使用充电器非常有效。  但是、我注意到、保存寄存器后、当我使用监测计时、它们似乎会恢复、因此在我使用监测计寄存器时、我的电流突然关闭。  您是否知道如何阻止 BQ25703A 复位其寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它可能是看门狗(通常可以设置为较长的时间)或配置组合的结果。 我建议您为 bq25703A 相关问题启动新主题。 这将把它确定为与充电器相关的问题、并吸引充电器专家的注意。

    此致、