This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:使用内部 GPC 的温度读数?

Guru**** 2543570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932812/bq27z561-r1-use-int-temperature-reading-for-gpc

器件型号:BQ27Z561-R1

您好!  

我在其中一个设计中使用的是 BQZ27561-R1、我不打算使用监测计的 TS 引脚、 我想知道我是否可以使用日志记录中的内部温度寄存器值来创建我的 csv 以便与 GPC 一起使用以获取化学 ID、或者我是否需要安装外部热电偶来监控温度、 如果是这样、则最佳执行该操作的位置将与测量仪表与电池单元相关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您愿意、可以使用监测计的内部温度传感器进行记录、只要监测计足够靠近电池以传输温度即可。

    您可以查看 TRM 的2.4.1内部温度部分、您需要将 TINT 设置为1、以便监测计使用内部传感器。

    此致、

    Wyatt Keller