This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:TPS6521815的更小版本

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932398/tps6521815-smaller-version-of-tps6521815

器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件: TPS65023

您好!

 是否有更小版本的 TPS6521815可供选择? 我们需要具有以下特性的 PMIC:

  • (1)降压/升压
  • (1-2)降压
  • (2-4) LDO

这个器件比我们的空间要大一点、所以想知道是否有更小的版本-也许没有这么多的直流/直流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的用例的更多信息? 您在这些电源轨上需要哪些输入电压和输出电压/电流电平?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    这适用于移动录制设备。 我们需要在1.5A 时具有3.4-3.5V 的降压/升压输出、在500mA 时具有2.2V 的降压稳压器、在180mA 时具有1.8V LDO、在20mA 时具有2.5V LDO。

    谢谢、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    除了采用降压/升压架构外、我没有提出任何比 TPS6521815更小的器件、但我们确实提供了 LP8732。 该器件具有2个降压转换器和2个 LDO。 如果您选择使用此器件、则可以根据需要使用升压稳压器作为前置稳压器、但最终可能不会比 TPS6521815小。 您还可以查看 TPS65023、尽管该器件会大于 LP8732、并且还需要升压作为前置稳压器。

    此致、

    Layne J