This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910A31引导模式

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932231/tps65910-tps65910a31-boot-mode

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3358

大家好、

我的客户使用 TPS65910A31为 AM3358供电。  

在 AM3358 EVM 原理图中、如下图所示、它配置 BOOT1=1和 BOOT0=0

但在 TPS65910A31数据表中,它仅给出了图5-1和图5-2上的'BOOT1=0、BOOT0=0'和'BOOT1=0、BOOT0=1'加电序列。 您可以在以下方面提供帮助:

1.您能否确认 我们是否应该对 AM3358使用 BOOT1=1、BOOT0=0?

2.您能否提供 boot1=1、BOOT0=0的加电序列?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     下面链接的文档"TPS65910Ax AM335x 处理器用户指南"为您的问题提供了解答:

      https://www.ti.com/lit/ug/swcu093f/swcu093f.pdf?ts=1597673096807&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DSWCU093F

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的回复。 有关"AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南"的另一个问题。

    在本文档中、AM335x 和 TPS65910A31A1之间的连接如下所示。 6564的 PWRHOLD 引脚连接到 AM335x 的 PMIC_PWR_EN 引脚

    如下图所示: AM335x 的 PMIC_PWR_EN 引脚将拉高 PWRHOLD 引脚、以在 VRTC 加电后启用65910启动过程。  

    那么、我的问题是 PWRHOLD 引脚是否必须连接到 AM335x 的 PMIC_PWR_EN 引脚? 我们能否在不连接 AM335x 的情况下通过上拉电阻器将 PWRHOLD 引脚直接拉至 VRTC? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     请按照用户指南操作;我认为有充分的理由通过处理器控制 PMIC、这不仅是因为序列、而且是其他原因。