请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 主题中讨论的其他器件: BQ77905
大家好、
我的客户在寻找 OV=4.575的 bq77915。
我们在下面仅检查了最高4.275V 的器件、请告知我们 OV=4.575V 时可以使用哪一个。 谢谢。
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.