This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:全桥控制器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28250, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932596/lm5045-full-bridge-controller

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: UCC28250UCC28251

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

客户正在寻找低于规格的全桥控制器(无相移全桥)

输入电压:48Vdc - 31.2Vdc

Vo:17.3Vdc - 0.5VDC

IO:62.5A

FS:120kHz

我们是否有更多可以向客户推广的最新器件?

还是 LM5045将是这里的合适器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin!  

    感谢您的联系! 通常、我们建议将 LM5045或 UCC28250用于硬开关全桥转换器。 LM5045器件更适合初级侧控制应用、而 UCC28250/UCC28251更适合次级侧控制应用。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson