Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28250, UCC28251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 主题中讨论的其他器件: UCC28250、 UCC28251
尊敬的团队:
这是来自台湾三角洲的 Kevin。
客户正在寻找低于规格的全桥控制器(无相移全桥)
输入电压:48Vdc - 31.2Vdc
Vo:17.3Vdc - 0.5VDC
IO:62.5A
FS:120kHz
我们是否有更多可以向客户推广的最新器件?
还是 LM5045将是这里的合适器件?
BR
Kevin