This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:设计评论

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562231, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928864/tps62135-design-review

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件:TPS562231

您好!

我需要对所附 schematic.e2e.ti.com/.../SCH_5F00_BH_5F00_AE_5F00_02_5F00_R1.3.PDF 进行设计审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 请添加一个与 R8并联的前馈电容。  请访问 https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf? 以帮助选择值。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amod 的审阅原理图的第二页中还有 TPS562231、对此有任何建议和反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通知我的同事查看 TPS562231的原理图。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DSA、  

    TPS562231原理图看起来不错。 另请添加前馈电容。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我已经介绍过该文档、是否必须添加与 R8平行的前馈电容? 如下面提到的文档所述、

    不添加相同的内容是否会产生任何负面影响?

    --

    此致、

    Llewellyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Llewellyn、您好!

    否、这不是强制性的。 但在某些高输出电压情况下、我们观察到轻负载期间不稳定性、因此如果您在负载瞬态或稳态纹波或波特图测量期间发现任何不稳定性、 然后、您可以调整反馈电阻器的大小(TPS62135的内部 CFF 已为15pF、但极点/零点位置会根据反馈电阻器的值进行更改-请查看应用手册的第2节)和/或添加更多前馈电容。   

    此致、

    模块