This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:电容器未达到预期电压

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931622/ucc5390-capacitor-not-reaching-expected-voltage

器件型号:UCC5390

我想了解电容器(C6)为什么不能充电至400Vdc。 原理图和仿真如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sklyer、

    它看起来应该正常工作。 您能否探测其他一些节点并查看它们是否符合您的预期? 检查 VCC2到 VEE2、MOSFET 的栅极到 VEE2等类似的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    现在可以解决这个问题。 问题是 PSPICE 上的"100M"为100m Ω。 电阻器 R17已更新为"100MEG"、电路运行正常。

    此致、

    Antonio