请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 主题中讨论的其他器件: BQ25155、 BQ21061
您好、先生、
客户希望将 bq24040设计用作条件:
0~10°C 充电电流限制:0.2C (380mA 电池)、
10~45°C 充电电流:1C
请告知 bq24040是否执行此操作?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.