This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:bq24040

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25155, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932563/bq24040-bq24040

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25155BQ21061

您好、先生、

客户希望将 bq24040设计用作条件:

0~10°C 充电电流限制:0.2C (380mA 电池)、

10~45°C 充电电流:1C

请告知 bq24040是否执行此操作?

谢谢、Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    0~10°C 期间的 BQ24040充电是快速充电值的一半、无法更改此值。

    BQ21061或 BQ25155允许用户配置此设置、请参阅下图。

    最棒的