This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501DCQ 1.5A 输出电流器件能否在恒定开关期间正常运行和运行?

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932249/can-tps7a4501dcq-1-5a-output-current-device-operation-and-function-properly-during-constant-switching

主题中讨论的其他器件:TPS7A45

大家好、

我们正在使用 TPS7A4501DCQ 器件为设计中的电池充电、我们想知道器件是否能够正常工作并在持续切换器件电源时提供11.5V@1.5A 所需的调节吗? 即、如果器件输入在 Ton 期间(例如925mS)打开、在 Toff 时间(例如12.5mS)关闭、则器件在导通期间是否能正常执行预期的功能? 如果如上所述长期持续开关、是否会对器件 IC 产生任何影响? 请告诉我们您的反馈。


部件数据表链接:www.digikey.in/.../2262065

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    TPS7A45是一款线性稳压器、可尽力调节输出电压。 这意味着、每次您尝试将其打开时、它可能会斜升至电流限制、然后热关断  

    LM317等器 件的一个缺点是、它具有热电流限制折返功能、这意味着当芯片变热时、它将折返电流限制、这有助于最大限度地减少我上面提到的问题。  

    如果这没有回答您的问题、您可以分享有关您尝试做什么的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的问题与频繁地打开和关闭 LDO 电源有关。在一分钟内可以打开和关闭 LDO 多少次?由于此 LDO 输入电源的持续打开和关闭、是否会对器件造成任何影响/损坏? 在输出设计中,我们将每30秒(29.6秒接通时间和0.4秒关断时间)打开和关闭一次。这是否正常?

    在此导通期间(29.6秒)内的预期输出为11.5V @ 1.4A、在关断期间(0.4秒)、输出端的预期电压应为0V。请告诉我、这对于该 LDO 器件是否可以长期(例如1年)正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我们没有有关从 VIN/SHDN 变为高电平和输出上升的传播延迟的特性数据。 话虽如此、只要您启用此功能、器件就有可能立即达到电流限制并有可能实现热关断。 这是输入电压与输出电压之间的差值的函数。  

    我建议您订购 EVM 并尝试使用它、这样您就可以看到它的实际性能。  

    这是否有助于澄清问题?