This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:bq78350的电池平衡问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931929/bq78350-r2-device-fw-cell-balance-question-for-bq78350

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

大家好、

我的客户正在 bq78350-R2中测试 CB。 有一些有趣的调查、需要您的意见来澄清。 BTW、这是10S 应用。

以下是 CB 设置供您参考。

  • 电池平衡阈值:3800
  • 电池平衡窗口:100
  • 电池平衡最小值:15
  • 电池平衡间隔:5

测试方法和结果

  • 使用电源为电池#3、#6、#8充电,使其电池电压高于50mV。
  • 使用不同的“电芯平衡窗口”设置为100mV/50mV 为整个系统充电,通过 bqStudioo 记录以观察变化情况。

已连接#1–Cell Balance Window = 100mV -->通过在操作状态 B 中检查 CB,我们注意到 CB 在开始时被激活,但即使 deltaV 高于50mV,它也会在1分钟后停止平衡

已连接#2–电池平衡窗口= 50mV ->我们看到电池#5电压正在发生很大变化。

您能不能再看看这种症状吗?     

 e2e.ti.com/.../Cell-Balance-window-50mV.xlsxe2e.ti.com/.../Cell-Balance-window-100mV.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    检查电路板和电池之间的电阻。  当电池6平衡时、它将在互连上产生压降、该压降可由电池5测量。  此外、检查电路板上的布线宽度以及元件的连接位置。  有时、电路板上使用了共享路径、从而产生了下降。  最好从平衡电阻器和 FET 端子直接路由到电路板的电池连接。

    BQ78350-R2仅在充电期间保持平衡。  在50mV 日志中、当电流在蓝线平衡停止时停止时、电池5的电压稳定。  有关平衡所需电流的说明、请参阅技术参考手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量电路板和电池之间的电阻、如下所示。 最大值为单元格#8,而不是#5或#6。  

    同时、您可以看到、只有通道5上具有更高的转速电压。 您对症状有什么想法吗?  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 第4节图8。  其他电池连接(如电池8)的电阻不是这样的问题、因为该部件不会同时进行平衡和测量。  在组边界处、一个电池在另一个电池测量时可能处于平衡状态。 在多节电池图中、很难确定哪个电池电量较高、但它看起来像是其中一个橙色电池电量较高、也许是电池6电量平衡。  如果路径中的电阻为57m Ω、电池平衡电流为100mA、则电池5将受到5.7mV 的影响。 考虑其设计的电流和电压、由于平衡是电阻性的、因此幅度将随电池电压而增大。 如果电路板上存在也会增加该值的常见路径电阻。 图8是一个原理图、但显示了到电路板端子的单独路径。