This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:PG 引脚的泄漏规格

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931907/lm61460-q1-leakage-spec-for-pg-pin

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

当 FET 断开(输出为高电平)时、将通过 PG 引脚的最大泄漏电流是否有任何规格或信息?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将询问应用工程师是否有任何其他数据。

    但是、通常情况下、如果数据表中没有规格、则我们不会在中测试此规格

    生产。  可能只有部分样片数据可用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    PG 上的泄漏数据在室温下约为300nA、在150°C 下约为500nA。

    请记住、此数据仅供参考、不以任何方式保证。

    谢谢