This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:如何告知它正在充电?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932397/bq25703aevm-732-how-can-i-tell-it-is-charging

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!  

我想通过 BQ25703A EVM 为1节18650锂电池充电。 我测试了电路板、并按照芯片的用户指南和数据表下载了软件。 我为电路板加电了5V、但未将负载连接到 VSYS。 我将 JP2、3、4取下并连接了一个3.7V 18650电池、测量出流经该电池的电流约为16mA、电压为3.6V。 我将其保持连接2小时、电流降至0mA。 这让我认为电池一直在放电而不是在充电。 在软件中、在充电状态寄存器下、它说不是快速充电或预充电。  

您能帮助我识别它是否正在充电、或者我能做什么(更改哪个寄存器?) 电池充电? 我认为电路板已设置为默认为电池充电、这是正确的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thu、

      默认情况下、充电器未设置为充电。 充电电流寄存器默认值为0A。 主机必须向该寄存器写入值。 在该部件中、通过写入0A 来禁用充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只需将充电电流限制设置为256mA、电流表的读数为256.6mA。 我在连接到电路板之前用充电器检查了电池、充电器显示电池电量为63%。 我将电池连接到电路板后、虽然仪表显示有一些电流在流动、但半小时后、我取出电池并使用充电器进行检查、结果显示只有37%。 这使我认为它正在放电。 可以帮帮我吗? 我还应该做什么来为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thu、

      如果充电电流设置与观察到的实际充电电流相同、那么我希望寄存器配置正确。 您是否连接了可能耗尽电池电量的系统负载? 在30分钟内对充电曲线进行示波器捕获、捕获 VBAT、VBUS、VSYS 和 IBAT。