This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:用于为电池充电的寄存器配置

Guru**** 2541100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931022/bq25713-register-configuration-to-charger-battery

器件型号:BQ25713

您好、专家、

我的客户使用 BQ25713为2节电池充电、电池电压为7.4V。 仅用于无系统电压的电池充电。 客户发现使用默认模式不起作用。 它们应该在寄存器中执行什么配置来只为电池充电? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

      您是否配置了充电电流寄存器? 在充电状态寄存器中、是否显示了任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我看不到充电电流寄存器的默认值、该寄存器是否应由 MCU 配置? 什么值是正确的? 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

      默认值为0A。 是的、主机必须将充电电流电阻器编程为所需的充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kedar、

    感谢您的回复、还有一个问题、我是否应该在整个充电过程中多次配置充电电流寄存器? 谢谢。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

      在 LDO 模式(VBAT<VSYS_MIN)下、充电器默认钳位在384mA 的最大电流(更多详细信息、请参阅数据表的第9.6.3.1节)。 对于其余的充电曲线、主机还需要处理终端问题。 本质上、主机可在整个系统配置中控制充电电流。 POR 之后、默认值为0A、因此每次 POR 后需要设置充电电流寄存器。